Suspended solids

Suspended solids คือ อนุภาคที่ลอยอยู่ในน้ำนั้นจะเรียกว่า “สารแขวนลอย” (suspended solids)

 

“สารแขวนลอย” (suspended solids) คือ อนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของน้ำหรือความหนาแน่นของอนุภาคที่มีน้อยกว่าหรือเท่ากับน้ำ ความเข้มข้นของสารแขวนลอยจะถูกใช้เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของน้ำ สารแขวนลอยทุกชนิดสามารถที่จะถูกแยกออกจากน้ำได้ด้วยวิธีการกรอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สารแขวนลอยดังกล่าวมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแล้วนั้น อนุภาคของสารแขวนลอยจะถูกแยกออกจากน้ำด้วยวิธีการตกตะกอนแทนในกรณีที่น้ำไม่ถูกทำให้เคลื่อนไหว

 

“สารแขวนลอย” (suspended solids) สามารถจะมีแหล่งที่มาได้จากสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ โดยที่สารอินทรีย์จะเป็นสสารที่ได้มาจากผลิตผลของสัตว์หรือพืช ซึ่งสสารอินทรีย์จะประกอบด้วยคาร์บอน, ออกซิเจน, และไฮโดรเจน ในทางตรงกันข้าม สสารอนินทรีย์จะมาจากแร่ธาตุและตามปกติจะไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอนรวมอยู่ด้วย

 

สารแขวนลอยมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นมลพิษทั้งประเภทของสารแขวนลอยที่มาจากสสารอินทรีย์และอนินทรีย์ รวมถึงเชื้อโรคที่ติดมากับพื้นผิวของอนุภาค ดังนั้น ยิ่งอนุภาคมีขนาดเล็กลงมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้พื้นผิวต่อปริมาณหน่วยของอนุภาคยิ่งมากขึ้น จึงทำให้ยิ่งมีเชื้อโรคติดมากับอนุภาคได้มากขึ้นSuspended solids play an important role as pollutants both in terms of the organic or inorganic matter that constitutes them, but also by the pathogens that are carried on the surface of particles. Thus, the smaller the particle size, the greater the surface area per unit mass of particle – and therefore the greater the pathogenic load is likely to be carried.
 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati