Natural refrigerants

Natural refrigerants คือ สารทำความเย็นธรรมชาติ หรือสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Natural refrigerants) นี้จะไม่มี หรือมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อชั้นโอโซนและภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่วนมากมักใช้สารทำความเย็นนี้สำหรับระบบเล็กๆ ตัวอย่างเช่น Heat Pump เครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก และระบบเชิงพาณิชย์ต่างๆ

 

เป็นเวลานานหลายปีที่แล้วสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Natural refrigerants)ถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานในระบบทำความเย็นของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอุตสาหกรรม และเครื่องดื่มสำหรับทั้งด้านการผลิตและการจัดเก็บ โดยเฉพาะอย่างแอมโมเนีย NH3 และ คาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านอุตสาหกรรมที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำ เนื่องจากการมีใส่ใจต่อผลกระทบของสารทำความเย็นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นประสบการณ์ในการฟื้นฟู ทุกวันนี้ สารทำความเย็นธรรมชาติมีการใช้อย่างแพร่หลายในระบบเล็กๆ ตัวอย่างเช่น Heat Pump เครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก และระบบเชิงพาณิชย์ต่างๆ และสารทำความเย็นนี้ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ คือ R600a และ R717คำว่า HC จะย่อมาจาก ไฮโดรคาร์บอน และจะแสดงถึงองค์ประกอบของอะตอมในโมเลกุล

 

Natural refrigerants have no, or an insignificant, effect on the ozone layer and greenhouse effect. Therefore, everyone is working intensively to incorporate the natural refrigerants in the cooling systems of tomorrow.

Pure substances
R170 Ethan
R290 Prophane
R600a Isobutane
R717 Ammonia
R718 Water
R729 Air
R744 Carbon Dioxide
R1270 Propylene
 

Mixtures
ODP (Ozone Depletion Potential) states the refrigerants effect on the greenhouse effect compared to a R12 value of 1.0.

GWP (Global Warming Potential) states the refrigerants effect on the greenhouse effect compared to a Carbon Dioxide value of 1.0.
 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati