Condensing boiler

Condensing boiler คือ อุณหภูมิควบแน่น (condensing temperature) คืออุณหภูมิที่สารทำความเย็น (cooling medium) เปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว

อุณหภูมิควบแน่น (condensing temperature) คืออุณหภูมิที่สารทำความเย็น (cooling medium) เปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว เมื่อเกิดการเปลี่ยนเฟสนี้ขึ้น สารทำความเย็นจะควบแน่น อุณหภูมิที่สารทำความเย็นควบแน่นขึ้นอยู่กับประเภทของสารทำความเย็นและแรงดันในการควบแน่นA small proportion of the extra efficiency of the condensing boiler is due to the cooling of the exhaust gases, but the majority of the energy recovered is from the condensation of the water vapour in the exhaust gases. This releases the latent heat of vaporisation of the water - 2260 kJ/kg (970btuh/pound) of condensate, i.e. the water vapour released whenever one burns fossil fuels.
The actual operating efficiency of a condensing boiler depends on the ambient air temperature and the relative humidity. If the incoming air is at 100% relative humidity, the condensing boiler will operate at its maximum efficiency, as it can condense all the extra water vapour introduced by combustion. As the relative humidity falls, so will the actual efficiency of the condensing boiler, because less of the water vapour produced can be recovered from the exhaust.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati